This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM25066A:限制期间 Rsense 上的压降

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664936/tina-spice-lm25066a-voltage-drop-at-rsense-during-limitation

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已下载 LM25066A 模型 snvm476.zip www.ti.com/.../snvm476、并已运行 重试选项仿真。

我看到的是、Rsense 的电流限制电压为10mV、此时电压应为25mV 或46、具体取决于 CL 引脚设置。

我尝试将 CL 参数更改为0和1、两种情况下都没有差异10mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您联系我们。

    我们将验证模型并返回给您。

    谢谢、

    手动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型似乎与 IC 一样工作。 我不清楚 IC 不会限制开始时的电流。 该10mV 压降是功率限制的影响。

    e2e.ti.com/.../668272