This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00366:TIDA-00366

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664824/webench-tools-tida-00366-tida-00366

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: AMC1301

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在设计10kw 三相电机驱动器、并希望获得参考设计板#TIDA-00366。

我是否可以通过任何方式从 TI 或其他人那里获取该板。 我不需要 IGBT 模块、只需要具有支持组件的电路板。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas 您好、感谢您关注德州仪器 TI 参考设计。 我已将您的查询转发给拥有此设计的欧洲工业电机驱动团队。 他们将在接下来的1-2个工作日内回复您、但是、我必须注意的是、我们通常不会向客户提供这些电路板。

    我们的内部构建策略集中在测试解决方案以验证其是否正常工作、而不是向客户提供。 我们确实为客户提供了必要的设计文件、以便他们可以自行构建设计。 我们确实在网上订购了一些电路板、但我们的时间不到10%。 让我们看看他们回来了什么(该设计是在2016年开发和测试的)、但我希望您了解我们关于 TI 参考设计硬件可用性的总体策略。

    再次感谢您关注 TI 参考设计。

    此致、
    John Fullilove
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

                             感谢您为您的项目考虑我们的参考设计 TIDA-00366。 正如 John 已经提到的、我们可能无法提供硬件。 您可以在 www.ti.com/tool/tida-00366/上找到与制作自己的电路板相关的所有信息 。  如果 您 想了解 电路的性能、我们可以为  设计中使用的特定电路提供仿真模型来为您提供支持 、例如使用 AMC1301的隔离式电流感应、隔离式直流总线感应和温度感应。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navaneeth、

    我非常喜欢您的设计、它与我的项目非常一致。 我有您的 Altium 文件、这使我能够以成熟的电路板布局开始美好的设计。 我不想因为多年来我从 TI 的帮助中获益而不是抱怨而感到不受赞赏。
    但是、使用现成的内置板(不包含 IGBT 模块)将原型接地更容易。 我希望您能在 TI 商店中提供此电路板、我知道其他工程师也在想同样的事情。

    不管怎样、我可以在实验室中找到一个二手的 TIDA-00366、并将其发送给我、这将是极好的。

    谢谢、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我有6块 TIDA 00366板库存。 它们于2017年11月生产、具有 TI 要求的布局规范。 我可以帮助您处理这些未安装的 PCB。 我还可以安装所有部件、但这会更耗时、更省钱。

    如果您需要、我可以发送现有 PCB 的 fotos。

    此致

    Georg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

     

    我只想告诉您、这对我非常有帮助。 您能否向我发送三个未安装的 TIDA 00366 PCB。

    请告诉我您希望我如何为他们付款。

     

    再次感谢您、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在这里附加了 TI 现有的 TIDA 00366 PCB 设计的一些印象。

    我已向您发送了一个 PM -如果您仍然感兴趣、请查看该 PM 并进行重放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    它们看起来很棒、是的、我仍然感兴趣。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    我没有收到您的任何信息。

    您能否重新发送 PM。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    以下是我的电子邮件:

    thomas.kralj@yahoo.com

    感谢您与我联系。

    谢谢、  

    Tom