This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:TINA TI 仿真中 VBAT 电压的变化

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665759/tina-spice-bq25504-change-in-vbat-voltage-in-tina-ti-simulation

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我使用的是 Bq25504、它提供3.1伏的输出电压。 我是否能够配置为获得 Vbat 电压2.6V? ? 我附加了仿真模型。 请建议进行修改、以在 VBAT 或 VSTORE 处获得2.6V 电压

提前感谢

此致

Siddareddye2e.ti.com/.../5852.1_5F00_BQ25504_5F00_TINA_5F00_TI_5F00_up.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddareddy、

    我们将进行检查、并就此向您返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddareddy、

    有关更多详细信息、请参阅以下文章:

    此器件中的电压将被采样、因此您可能无法获得已编程的确切值。 与实际器件相比、模型中的这种效应被夸大了、因为我们使用较小的电容值在合理的时间内对此进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您的回答、如果无法获得 VBAT 和 VSTORE 的编程值、我能否通过更改 ROC1 + ROC2、ROK1 + ROK2 + ROK3、 RUV1 + RUV2 ROV1 + ROV2的值来获得 PCB 上的值 (分别具有18M、9M、9M、9M 欧姆最小值的是什么)?

    我是否仍可以减小 上述电阻器值以使 PCB 上的 VBAT 或 VSTORE 电压达到1.5至2.7之间?

    谢谢你

    此致

    Siddareddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddareddy、

    必须显著缩短仿真采样时间和电容值、以便仿真完成。 在实际硬件上、您应该看到更好的结果(比仿真更好)、因为电容器值将非常大、因此在两个采样周期之间电压不会发生太大的变化。