This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3524D:需要 LM3524 SPICE 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3524D, UCC2813-0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/667475/tina-spice-lm3524d-lm3524-spice-model-needed

器件型号:LM3524D
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC2813-0

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我搜索了 SPICE 模型或库。 此器件型号的文件 但我没有找到。

您能否使用此器件型号在 PSpice 或 Simmetrix 中共享我想要仿真的 SPICE/lib 文件?

此致、

Raviteja.G、

硬件工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raviteja、

    我们没有该器件的模型。 您可以查看下面的链接以查看所有可用型号。 使用搜索栏查找符合您要求的器件。

    您还可以查看一些 UC/UCC 器件、例如 UC3800系列或 UCC2813-0系列器件、它们具有可用的型号(不过它们可能与 LM3524D 不完全相同)。