This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3492:LM3492

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665471/webench-tools-lm3492-lm3492

器件型号:LM3492

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 LM3492来驱动2个灯串、每个灯串9个 LED。 LED VF 为3.2伏、串电压为28.8V

输入功率为12VDC。 每个灯串的电流为20mA

Webbanch 为我 提供了电感值为120uH、RF1= 402K、Rf2=16.2K、RRT-226K 的设计。 我根据 LM3492数据表的公式进行了完整性检查  

1.我看到电感值太大。 120uH 电感器会导致开关频率过低。 根据数据表提供的公式(第9.2.2.2段)、12uH 看起来更合乎逻辑  

2.如果 Rf2为16.2K,并且 RRT=226K -> RF1应为170K (第8.3.8段-计算输出电压)

我的错在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuval、您好!
    您能将设计分享到我的电子邮件 g-dhanabalan@ti.com 吗? 您可以通过单击顶部的"共享设计"图标并按照该图标之后的步骤来共享设计。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、您好!

    很抱歉耽误你的答复。 请在下面找到答案。

    输入条件:

    Vinmin:12.

    Vinmax = 12

    VOUT = 28.8

    Iout = 0.04A (每个串联驱动器为0.02A)

    Fsw = 611.606kHz

    关于电感器选择:

    在给定条件下计算的实际 Vout 为 Vout = 28.85

    从数据表公式(9.2.2.2第21页)中、

    IIN =0.04808 (请注意、计算中使用了通过单个分支的电流)

    根据此处的 Vout、Vin 和 Fsw、我们可以计算 Ton = 9.54954E-07 sec 和 L_tgt = 119.1623 uH。

    为了减小电感器尺寸、可增加频率或将 LED 分支数量减少至1。

    关于反馈分压器:

    根据数据表中的上述说明,当 VFB 达到 VFB-OVP 时,升压转换器 VOUT (max)的最大输出电压将达到其最大值,即65V。

    根据 VOUT (max)而不是 VOUT_User 选择 Rfb2。 您可以在数据表中找到使用的类似反馈电阻器(9.2典型应用)。 第20页)尽管输出电压为38V (10*3.8)

    谢谢、此致、

    阿图尔