This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA189:导入 TINA 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666968/tina-spice-opa189-importing-tina-model

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我找到的添加 TINA 模型的指令是运行 TINA 检查更新函数。

遗憾的是、这似乎没有为 OPA189添加模型。

我可以下载参考电路并在 TINA 中将其打开、但这仍然不会导入模型以创建我的电路。

我对 TINA 非常陌生、如何添加该模型?  BTW、我将该模型添加到了 LTSpice、其性能非常差。  这就是我尝试对 TINA 中的第一个电路进行仿真的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berry、

    http://www.ti.com/product/OPA189/toolssoftware 下载"OPA189 TINA-TI Spice 模型(修订版 A) "并将其解压缩。

    在 TINA-TI 中、单击"Insert"菜单->"Macro"、然后导航到您解压缩的 OPA189.TSM 文件。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您还可以通过观看此简短的视频培训系列(见下文)受益。 它将帮助您快速启动 TINA-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种工作方式。 它让我将组件添加到原理图中(这是我需要的)。 但它不会将其添加到可用器件的库中(这是我想要的)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    刚发布的新 zip 文件将允许您将模型添加到 TINA-TI 中。 请明天或星期三查看产品文件夹。

    获取新的 zip 文件后、照常将其解压缩、然后将.lib 文件和.tld 文件复制到"SPICELIB"目录下的 TINA-TI 安装中。  运行 TINA-TI、它将提示您重建库索引。 接受它、然后单击 "Spice Macros (Spice 宏)"选项卡、然后单击该行上的第一个按钮。 您应该能够在运算放大器列表中看到 OPA189。

    此致、
    JC