This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:钻头尺寸

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666933/tida-00120-drill-sizes

器件型号:TIDA-00120

您好!

我对 TIDA-00120参考设计中的钻头尺寸进行了少量了解 。

在.DRL 文件中、它被写入注释"除非另有说明、否则所示的孔直径为电镀后的成品尺寸"。

但是、工具表显示的大小与用红色书写的大小相同。

这是否意味着我必须修改刀具台并增加孔的尺寸以考虑电镀厚度? 或者、我是否可以找到另一个列表来确定我必须用于此设计的钻头?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdel、

    我不确定您的意思是"用红色书写"。 光绘 文件不包含任何颜色信息、仅包含图层艺术

    但是、对于您的问题、钻孔表会报告最终孔尺寸。 制造公司负责使用正确尺寸的钻头来制造孔、以便最终镀层直径与表匹配。