This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:保护 FET 选择

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666763/tida-00449-protection-fet-selection

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

我目前正在查看 TIDA-00449 http://www.ti.com/lit/ug/tiduar8b/tiduar8b.pdf 。 在第5/36页的4.1.3.1 FET 选择中、我看到设计人员选择在每个 FET 驱动器(CHG DSG)上并联使用两个 CSD19536KTT。 我查看了 FET 的数据表、想知道哪个规格影响了工程师并联使用两个规格? 如果他仅使用一个 FET、那么他的设计是否超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TIDA-00449中、选择了符合电压和电流要求的 FET、如第4.1.3.1节所述。
    在这种情况下、它专为10节串联电池和高达50A 的持续放电电流而设计。

    当 FET 闭合时(未发生故障时)、FET 将必须耗散其 Rdson 上的功率。 因此、在 TIDA-00449中、使用了两个 FET 来分担损耗并能够承受50A 的放电电流。

    对于低电流应用、使用单个 FET 用于 CHG、一个 FET 用于 DSG 不是问题、只要您确保它们能够承受通过它们的电流。

    三个感应电阻器并联使用的原因相同(请参阅第4.1.2节)