This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:负电源设计的 WEBENCH 问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43601, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666942/webench-tools-webench-issues-with-negative-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM43601TPS65130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要一个分离轨、电源+/- 16V @ 0.1A

我尝试了使用 Webench 的各种方法、但都未能生成设计。 尝试使用 Power Architect 指定输入4.8-5.2V、输出1 16V 0.1A 纹波2%、输出2 16V 0.1A 纹波2%。 当我这么做时、我得到了一个针对+ve 使用 LM2731X、针对-ve 使用 LM43601的建议设计。 现在点击"查看项目详细信息"和"创建设计" 生成的设计有错误"错误16无法创建设计"

如果我重试,但使用纹波滤波器,我会得到另一种解决方案 ,即 LM2731X 和 LM25088-1在:Create Design"之后出现相同的问题

使用 TPS65130在0.1A 时使用+/-15V 尝试不同的方法可为我提供一个设计、但如果我选择 PMU_2、"更改设计输入" 不会更改任何内容、然后点击"提交"、我将收到一条消息"无法使用此器件创建设计"。

因此、除非我使用反激式方法、否则我会卡住。  我希望避免这种情况、因为使用了定制变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cscott、

       我们正在解决 Power Architect 中的负电源问题。 同时,一旦您从电源架构中获得架构,您就可以转到 TI.com ( www.ti.com/.../LM43601 )上的产品文件夹 ,并使用右侧的 WEBENCH 面板使用该特定部件创建设计。

    这是一个使用 LM43601的共享设计、适用于您要查找的规格。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您、祝您顺利地修复了错误。 至少我现在知道它不是我正在做的事情。

    CS