This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS51120:仿真模型无法正常工作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661894/tina-spice-tps51120-simulation-model-is-not-working

器件型号:TPS51120
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已从 TI 下载模型并按照建议的步骤操作、但仿真在1.1ms 后卡住。

仿真运行了2小时、但仍然没有结果。

EVM 原理图具有 N 沟道 MOSFET、而提供的 Tina 参考设计具有 P 沟道 MOSFET。 这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我在网络和上模拟了 TPS51120 TINA-TI (瞬态)参考设计

    在对瞬态分析窗口进行一次更改后、它在 TINA-TI 版本9.3.150.328 SF-TI 中正常工作。 我将"计算工作点"选项更改为"使用初始条件"。

    以下是仿真结果:

    如果您要在 TINA-TI 版本9.3.150.328 SF-TI 中模拟此模型、则可以尝试此方法。

    否则、您能否确认您使用的是哪个版本的 TINA? 该模型是在 TINA-TI 版本7.0.80.224 SF 中开发的、可能会导致不同版本的问题。

    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    附加上述帖子中遗漏的图像。

    瞬态分析窗口:

    仿真结果:

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    我的仿真仍然无法正常工作,请为我提供模拟 Tina 参考设计。

    我使用 TINA 版本9.3.150.328 SF-TI 进行仿真。

    此致、
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、


    PFA TSC 文件。

    e2e.ti.com/.../slvm104.tsc

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    仿真现在正在使用未设置为默认值的分析参数。

    请澄清以下问题。

    EVM 原理图具有 N 沟道 MOSFET、而 Tina 参考设计具有 P 沟道 MOSFET 作为驱动器。

    请确认我要使用的 MOSFET 通道类型。

    此致、
    b 桑迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我在 TINA 参考设计中看不到任何 PMOS。

    两个驱动器都只有 NMOS、因此我们使用自举电容器对其进行偏置。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的错误,感谢 Saket 的澄清。

    您可以关闭 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    提供的参考设计适用于6A。

    您能否提供用于计算电流的公式(要求为12A)?

    此致、
    b 桑迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    您可以参阅 TPS51120的数据表(从第23页到第29页)来设计此器件的12A 电流。 它介绍了不同的工作模式和设计过程。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    您能否提供采用 webench 设计的 TPS51120等效 IC?

    此致、
    b 桑迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    您可以在下面的 WEBENCH 中找到所有器件的列表。 或者、只需在面板中输入您的规格、它就会为您提供可支持您的规格的部件。 开始设计时、您不一定需要知道确切的器件型号。