This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4277:TINA 和 SPICE 交流仿真之间存在差异

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA4277, OPA350, OPA277, OPA378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661204/tina-spice-opa4277-discrepancy-between-tina-and-spice-ac-simulation

器件型号:OPA4277
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA277OPA350OPA378

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我的一位客户发现 OPA4277的交流仿真 TINA 和 SPICE 模型之间存在差异。

电路非常简单、它是 Sallen Key 滤波器。

我已附上客户使用的比较和 Spice 模型。

请仔细检查一下吗?

此致、

Domenico

e2e.ti.com/.../Comparison.docx

e2e.ti.com/.../OPA277_5F00_SPICE.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我检查了这个、是的、它在 PSpice 中给出了奇怪的结果。 我在 PSpice 中检查开环交流响应,似乎自己给出了不正确的结果。

    此致、
    Ahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahana、
    是否计划采取任何纠正措施来解决此问题?
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    模型在 PSpice 中的行为似乎不正确。 您能否尝试使用其他一些最新的运算放大器模型、如 OPA350。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahana、

    我没有 PSPICE 仿真器。 我不会要求客户尝试不同运算放大器的模型、仅为了确认它在 PSPICE 中工作/不工作。 如果您愿意、我们可以将对话移至电子邮件。
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    正如我所观察到的、在调试过程中、开环增益/相位本身未正确显示 PSpice 中的 OPA277网络列表、我检查了最近开发的运算放大器模型、如 OPA350/OPA378。 此设计适用于这些模型。因此、我建议是否可以更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    正在对模型进行内部修改。 我们将在新模型完成后上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    模型已更新。 它们可以从产品文件夹下载。

    www.ti.com/.../toolssoftware