This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wi-Fi 摄像头

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665311/wi-fi-camera

Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我需要制作 Wi-Fi 摄像头。

基本要求:
1)工作40度
2)电路板不超过15x100mm (最好为12x80mm)
3) 3)全高清30fps H.264/H.265
4) MIPI CSI 摄像头

我想获得有关选择组件和示例的帮助、这是可行的吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4646208:

    其中一些要求将取决于您选择的摄像机。 要开始使用 Wi-Fi 功能、您可以查看我们的 CC3200摄像机参考 :www.ti.com/.../TIDC-CC3200-VIDEO

    此致、
    Sarah