This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9175:PMP9175和 EMC 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, TPS23753AEVM-004, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665046/pmp9175-question-for-pmp9175-and-emc

器件型号:PMP9175
主题中讨论的其他器件: TPS23753AEVM-004TPS23753AEVM-001

你(们)好

对于 PMP9175设计、我们的客户有以下问题。

1。

PMP9175具有次级同步 FET、可实现高效运行。

与非同步运行相比、EMC 有何影响?

您是否有关于 EMC 的数据?

2.

PMP9175设计是否具有良好的 EMC?

3.

R17、C16和 R18具有以下参数是否有原因?

4.

如果初级侧 FET 和次级侧 FET 的时序不能很好地同步、可以考虑什么影响?

EMC 会更差吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 PMP9175设计的 EMI 测试数据。  TPS23753AEVM-004采用了类似的设计。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    本用户指南包含传导 EMI 的初步测量。  请注意、它是在输出接地悬空且未接地的情况下测量的。  如果最终产品需要将输出接地连接到接地、则 EM任务 将会高得多。  通常 需要在输入端使用2mH 或更大的共模电感器来满足此测试用例的仿真要求。  如果终端产品具有外部连接、例如 USB 连接器或接地天线、则通常需要将输出接地连接到接地以进行 EMI 测试。

    TPS23753AEVM-001是二极管整流设计、具有类似的 EMI 特性、功耗更低。

    R17、R18和 C16有助于控制同步 FET 的导通和关断时间。  同步 FET 必须具有非常快的关断时间、以最大限度地缩短初级 FET 和同步 FET 的导通时间、从而限制任何击穿电流。  是的、如果击穿过大、EMI 会变得更糟。  关键是使用关断时间非常短的同步 FET。  二极管 整流器的电容 会导致类似的关断电压尖峰、从而导致类似的 EMI。

      此外、还有有关 PoE EMI 合规性的 slua454和 slua469应用指南、可能会有所帮助。

    http://www.ti.com/product/TPS23753A/technicaldocuments