This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54040:如果我们使用的是 TPS54040组件,我们可以使用 TPS54040内的 TPS57140

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/666137/webench-tools-tps54040-if-we-are-using-the-component-tps54040-we-can-to-use-the-tps57140-inside-the-tps54040

器件型号:TPS54040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如果我们使用的是 TPS54040组件、我们可以使用 TPS54040内部的 TPS57140

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rosa、
    您是说您能否在设计中将 TPS54040与 TPS57140交换?

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、组件是 TPS57140而不是 TPS54040
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosa、

    我不建议您这样做、TPS57140是1.5A 器件、TPS54040是0.5A 器件、您希望使用的 TPS57140器件中的电流限制水平要高得多。 我建议使用 webench 来设计 TPS57140、从而为您提供满足需求所需的合适组件。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致

    R. HDZ