This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP10921:用于单节电池的 bq24600充电器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10921, BQ24600, BQ24600EVM, BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665626/webench-tools-pmp10921-bq24600-charger-for-single-cell

器件型号:PMP10921
主题中讨论的其他器件: bq24600BQ24600EVMBQ25910

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 Gurus,  

我正在尝试构建一个充电器、该充电器能够以2C 的充电速率为我的锂离子5300mah 电池充电。

我目前已选择5V 10A SMPS 作为适配器源。

参考设计 PMP10921 专为3节串联电池组而设计,是电力电子产品的新产品,我想知道使用 BQ24600进行2C (~10A)充电是否可行?

如果我使用 MSP430而不是 BQ24600、我的充电时间将会减少、因为  我们在 MSP 代码中没有充电时间优化器。

此外、由于我将拥有大量资源、能否让任何 TI 成员联系、讨论成本计算和产品技术支持。

 

非常感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24600是一款充电电流可高达10A 的多节电池充电器。它是一款独立充电器 、无需外部控制即可实现自主充电周期。 请参阅数据表和 bq24600EVM 以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、感谢您的介绍。 请联系 Eric Zhao (q-zhao@ti.com)讨论您对充电器的详细要求? TI 具有双充电器架构(主充电器+并联充电器)、可实现高额定充电。 充电电流取决于电路板尺寸和热要求。 一种可能是 bq25910、它将在本季度 RTM。

    我们还有一个开关电容8A 充电器、可作为 http://www.ti.com/product/BQ25970的候选器件