This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:在为 TIDA-00626提供5V 电源之前、是否有任何测试程序或方法

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665430/tida-00626-is-there-any-testing-procedure-or-method-to-test-tida-00626-before-supplying-it-5v-power-supply

器件型号:TIDA-00626

尊敬的、

我开发了 TIDA-00626的参考设计并完成了组件的制造和安装。 我必须使用+5V 电源将其打开。 我想知道、在提供5V 电源之前、我们可以测试电路板是否存在短路或错误。 请告诉我该名称、以便我可以继续打开电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!  

    您可以使用数字万用表进行基本导通性检查、主要检查电源和接地线。 它们不应在电路板中短路。