This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AVCB164245-Q1:SN74AVCB164245/HSPICE 到 Spice

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AVCB164245, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664556/tina-spice-sn74avcb164245-q1-sn74avcb164245-hspice-to-spice

器件型号:SN74AVCB164245-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AVCB164245SN74LVC1T45

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好。

我想使用 Tina 仿真 SN74AVCB164245、但唯一可用的模型是 HSpice 模型。

  

我应该怎么做才能使它在 TINA 下运行?

我是否有要拆卸或更换/调整的部件?

Thx。

圣保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、

    HSpice 模型已加密、不会在 TINA-TI 中运行。 大多数类似器件都受 IBIS 模型支持、该模型可通过 IBIS 兼容仿真器进行仿真。

    我可以在 www.ti.com/spicerack 上使用 TINA-TI 模型的唯一远程类似器件是 www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想模拟传输线上的反射和调整终端。

    SN74LVC1T45不像 SN74AVCB164245那样包含 DOC (动态输出控制)功能。

    因此、我想知道在 SN74AVCB164245的 HSpice 模型中实施 DOC 的程度。

    在没有 DOC 的情况下模拟 SN74LVC1T45是否等效?

    请提供建议。

    谢谢。

    圣保罗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣保罗

    我相信 HSpice 模型包括 DOC 行为、因此对没有 DOC 的 SN74LVC1T45进行仿真不会是等效的。

    谢谢、
    JC