This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4397:共模扼流圈和缓冲器数据表

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665295/pmp4397-datasheet-of-common-mode-choke-and-snubber

器件型号:PMP4397

你(们)好

我的代价是射频特性有问题、并尝试提高射频性能。

1.您能否提供 L2/L3共模扼流圈的数据表? 我们无法通过网络找到它。

2.您能否提供 C11和 R6的最大值(缓冲电路)?

3.您能否为我的客户提供 PMP4397的参考板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny、您好、感谢您关注德州仪器的 TI 设计。 您的问题已转发给我们的电源设计服务团队。

    由于这是一个较旧的设计(2014年开发)、如果您自己无法在网络上找到共模扼流圈的数据表、我们可能无法提供帮助。 关于您对实际参考板的请求、我们通常不提供实际的 TI 参考设计板。 策略是为客户提供测试结果、设计文件和 BOM/Schematic、以便您可以自行构建设计并根据自己的系统规格进行定制。

    在接下来的1-2个工作日内、您应该会收到我们的电源设计服务团队的消息。

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danny、

    有关常用楔块的数据表、请参阅随附的文件。

    对于 RC 缓冲器、该设计中的阻值为10nF 和10Ohm。 我猜您为什么要求 RC 的最大值是在 SW 处压紧电环、因为它与射频性能密切相关。 增大 C 值可能有助于减湿环。 但还请注意、这些环是由交流环路(Cin、QH、QL、GND)的泄漏电感引起的。 优化布局以最大限度地减小该交流环路的漏电感非常重要、有助于改善 SW 引起的噪声。 此外、还请注意 RC 缓冲器的放置、它应靠近低侧 FET 并位于同一层、以便为电压环实现低 HF 阻抗路径。 您可以参阅此缓冲器设计的应用手册。 谢谢!

    www.ti.com/.../slyt465.pdf