This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "基本设计报告"窗口不显示#39;t 上传-空白窗口

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/662113/basic-design-report-window-doesn-t-uploaded-blank-window

主题中讨论的其他器件:TPS54331

您好!

在我使用 Webench 进行仿真后、我尝试上传一份"基本设计报告"- 在 Webench 屏幕上-在 选择 "基本设计报告"后点击上方按钮的"打印"-左侧报告、但没有任何反应、 它会打开另一个新的空白窗口、并保持此状态。

 

我在 Windows 7之前就使用过、解决了任何问题、现在我使用的是 Windows 10、可能是因为这个原因?

 

如果 需要进行任何更改或软件下载、请提供建议、这样它就能正常工作?

 

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    您能告诉我器件型号吗? 您可以将设计分享到我的电子邮件 g-dhanabalan@ti.com
    我们可以尝试生成报告并将其发送给您以继续。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    我使用了一些 IC 来测试它、它不是特定的 IC、您可以参阅 TPS54331。。。 我只需要知道它为什么在我使用的这台计算机上不起作用、因为我以前没有使用 webench、它可能与我使用的 Explorer 或 Windows 10相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我能够生成 PDF 报告。 请参阅随附的。

    您可以尝试其他浏览器、看看它是否正常工作吗?

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2362288_5F00_8669_5F00_39721541.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您向我们报告此案例。 我们 现在来看看这个问题。 请将 您从 Windows 7生成的"基本设计报告"附在此论坛中、以便我们为您提供进一步的帮助。

    谢谢、此致、

    贝弗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们试图重现此问题、但我们无法解决、由于我们没有听到您的声音、我们正在关闭此机票。 如果您有更多问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Gerold