This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28019A:UCC28019A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28019A, UCC28019, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/665238/tina-spice-ucc28019a-ucc28019a

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28019UCC28180

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我该怎么做来避免这个错误、我起诉 UCC28019A 的内部模型? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    我假设您使用的是产品文件夹中 UCC28019的瞬态模型。
    产品文件夹中提供的模型已加密、无法在其他 SPICE 仿真器中使用。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik 爵士、您好!

    我们是否可以提交 UCC28019A 或 UCC28180的未加密 SPICE 模型的要求?

    此致、
    Alvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    请通过以下链接联系 TI 支持以获取相关信息。
    www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    此致、
    Karthik