This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3491:如何为1:1变压器建模以与 THS3491配合使用

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664960/tina-spice-ths3491-how-to-model-a-1-1-transformer-for-use-with-ths3491

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

我可能在2级配置中使用 THS3491从硅光电倍增器(SiPM)中读取信号。

SiPM 位于开发板上、其输出与变压器(器件型号 RFXF9503)耦合、如此处所示

如何在 TINA 中添加该变压器?

根据 SiPM 的数据表、电感器用于50欧姆的阻抗匹配、因此可使用标准示波器进行读取

所有的想法都得到赞赏

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasileios、

    您可以在 TINA-TI 原理图编辑器的"基本"选项卡中获取1:1变压器模型。 请在下面找到它:

    希望这对我们有所帮助!!!