This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:TIDA-01292网页上缺少 RMS 电流表的计算

Guru**** 2539360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663991/tida-01292-calculation-for-the-rms-current-sheet-is-missing-at-the-tida-01292-webpage

器件型号:TIDA-01292

您好!  

在 TIDA-01292的文档中、写入:"在 TIDA-01292网页的工作表中查找 RMS 电流的整个计算结果"、但不可用。

请、我可以从哪里下载它?

谢谢

Paolo Rolando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您将此事告知我们。

    设计指南中错误地显示了这条线。 它不应该实际出现在那里。 我将更正设计指南。

    设计指南中介绍了用于计算 RMS 电流的公式。 您可以使用上述公式并将变量替换为系统的输入值。

    谢谢、

    此致、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neha。

    我自己做。

    此致

    Paolo