This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:如何导入 BQ25504 Spice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664485/tina-spice-bq25504-how-to-import-bq25504-spice-model

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我对 BQ25504 TINA-TI 瞬态 Spice 模型有疑问。

我想将上面的 SPICE 模型导入到 TINA9-TI 中。
我尝试了以下步骤:

1.选择"PSpice Netlist (*。CIR)..." 从 TINA 菜单栏->文件->导入
2.从我从 TI 主页下载的 BQ25504_TINA_TRANS_TRANS 文件中选择 BQ25504_TRANS.LIB。

但我无法将 Spice 模型导入 TINA-TI。

这是我第一次使用 TINA-TI、目前为止我不知道如何使用它。
请为我提供导入此 SPICE 模型的建议。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TINA-TI 的导入文件以及参考设计均可在产品文件夹 中找到:www.ti.com/.../toolssoftware
    您可以使用参考设计并根据自己的要求进行修改。
    请注意、我们无法在 TINA-TI 中导入加密的 SPICE 模型以创建宏。

    可通过以下链接找到将未加密 SPICE 模型导入到 TINA-TI 的过程:
    e2e.ti.com/.../3059.importing-unencrypted-pspice-models-into-tina-ti

    如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 G.f:

    由于您不熟悉 TINA-TI、因此浏览简短的视频培训系列可能也会有所帮助。 这将回答大多数常见问题、并帮助您快速上手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran 和 Nikhil:

    感谢你的答复。
    现在、我能够导入 BQ25504 SPICE 模型。

    此致、
    G.F.