This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61170:TPS61170:48V 幻象供电应用电路-反馈引脚电压问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664146/tina-spice-tps61170-tps61170-48v-phantom-power-application-circuit---feedback-pin-voltage-issue

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我计划使用并实施用于便携式设备的48V 幻象电源(该电路可在 TPS61170数据表中找到)。

在任何实施之前、我习惯对电路进行仿真。 在这种情况下、根据数据表、反馈电压默认为1.23V (48V 应用电路需要此电压)。 使用 TINA 仿真器、反馈电压大约为0.6V、从而达到电路输出所需电压的一半。  

是否可以更改它? 驱动 TPS61170瞬态模型的 CONTROL 引脚或将 D0更改为 D4参数似乎没有预期的行为。

我缺少什么吗?

提前感谢所有信息、

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    感谢您与我们联系。

    我已下载 TPS61170的 TINA 模型并仿真了默认测试台、并观察到反馈电压在默认情况下为1.23V (D0=D1=D2=D3=D4=1)。

    数据表还建议使用单线数字接口(EasyscaleTm协议)降低基准电压。 从 Tina 测试台说明第3点和第7点可以看出、可以根据数据表(表2)修改 D4到 D0来更改反馈电压、并且尚未对使用 CTRL 引脚更改反馈电压建模。

    请注意、数据表建议器件的输出最高可支持38V。

    谢谢、此致、
    阿扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayan、

    首先感谢您的快速回答。

    这是我从配置(D0-D5)的模型说明中读出的,但下面是电路:

    数据表说明:

    TPS61170采用 EasyScale 协议、只需单个命令即可将 FB 电压编程为32个步骤中的任何一个。 有关 FB 引脚电压阶跃、请参阅表2。 编程的基准电压存储在一个内部寄存器中。 首次启用器件时(VFB = 1.229V)、默认值为满量程。 电源复位会清除寄存器值并将其复位为默认值。


    这就是我的 Tina 模型中的 D0-D5配置、我在这里提供仿真模型:

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_phantom_5F00_power.TSC

    我想知道为什么该配置不能为我提供预期的1.23V 反馈电压。 运行该模型时、电压约为0.55V。 为了模拟预期行为、您能向我指出我可以采取哪些措施来解决此问题吗?

    此致、

    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    感谢您突出显示原理图并提供.tsc 文件。

    从上面的原理图中可以看到、对于48V 幻象供电应用电路、CTRL 引脚连接到 Vin。 在原理图中、CTRL 引脚保持悬空。  请将 CTRL 引脚连接到高于其阈值的电压、以获得预期行为。有关 CTRL 引脚的更多详细信息、请参阅数据表。

    请参考仿真结果以供参考。

    谢谢、

    阿扬