This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:+16V_GPS 输入

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/664435/tida-00366-16v_gps-input

器件型号:TIDA-00366

目前使用 TI TIDA-00366作为参考设计开发电机控制器。 我们有一个有关该特定设计的问题:

此设计显示了除 HV 输入外还需要的+16V_GPS 输入(16V 栅极驱动输入电压)。

您能否帮助我们满足该16V 输入的电流要求? 设计指南中不清楚如何对其进行规格说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dirk、

                            感谢您基于 TIDA-00366设计您的电机控制器。 16V_GPS 上的电流可通过进行大致 计算

    (6*Qg*VGE*FSW)/16V。 其中 fsw 是您的开关频率。

    此致

    Navaneeth