This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2333p:交流规格测量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663332/tina-spice-opa2333p-ac-specification-measurement

器件型号:OPA2333P
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!
我使用以下简单电路确认了交流规格。
但是、我在 Cload = 440pF 时观察到奇怪的行为

您能否确认我们为什么会发现这种奇怪的行为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您在这里看到的内容不是问题。 我过去曾发现任何仿真器(与特定模型无关)、即当我仿真高 Q 系统时、有时会根据仿真器将相位"折叠" 360度。 我想那里发生的是、因为它被360度折叠。 从数学角度来看、解决方案是有效的、或者它满足数学方程要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman-San、您好!

    感谢你的答复。

    明白。

    BR、