This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:用于瞬态分析的 PSpice 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663108/tina-spice-ucc28180-pspice-model-for-transient-analysis

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

帮助、我无法在 simetrix 中使用 ucc28180进行瞬态分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    您能否确认要在 Simetrix 中模拟哪种型号?
    您将需要一个未加密的 Spice 模型在 Simetrix 中进行仿真、我在产品文件夹中看不到任何未加密的 Spice 模型。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着我无法在 Simetrix 中模拟 UCC28180瞬态分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您将需要一个未加密模型、因为 Simterix 可能无法解码加密的 PSpice/TINA 模型。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道哪里可以买到 UCC28180的未加密模型吗? 这将大有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    遗憾的是、此器件的未加密模型不可用于大规模分发。 我们有一个用于 UCC28070 PFC 的 SIMPLIS 模型。 您更愿意使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它是交错升压、我可以将其用作单相升压 PFC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    我只提供 SIMPLIS 中可用的 PFC 模型选项。 关于使用这一个而不是另一个、这将是产品团队的一个问题。 我会将您的问题通知他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生!