This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:对于13节电池、需要进行哪些更改

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663084/tida-00817-what-changes-are-required-to-use-this-for-a-13-cell-battery

器件型号:TIDA-00817

尊敬的所有人:

我阅读 了 bq76PL455A-Q1用例场景、这些用例场景 具有被动平衡、但具有主动平衡(TIDA-00817)、这可能会改变我的假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ujjwal、

    对于 pl455部分、使用案例文档是准确的。 应将 VSNS16-VSNS13短接在一起、并将其连接到第13个电芯的顶部。 VTOP 也应连接到第13个电芯的顶部。

    对于 ACB 部分、我建议遵循 EMB1499应用注意事项。 这可能需要更换转换器中的变压器。 请给我留言、我还可以分享一些有用的文档。