This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP8758-E0:关于组件条件参数

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663960/tina-spice-lp8758-e0-about-parameter-of-component-condition

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能不能告诉我瞬态响应左上部分和启动仿真模型部分的情况。
条件中描述的以下参数的含义是什么?

・FASTSIM=0
・SC_FLTDLY_BUCKx=0

此外、当 我们希望看到启动时、您听说您设置了 SS = 0、VSET_Bx 是与 SS 相关的参数、
 我们可以在用户方面更改它吗? VSET_Bx 设置是否仅在 SS = 0时相关?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    原理图下方介绍了模型使用说明。 其中包含有关如何设置参数的信息。

    FASTSIM 用于加快仿真速度。 如果您要执行此操作、请将其设置为1
    SC_FLTDLY_BUCKx:如果器件发生短路或过载故障、稳压器禁用的关断时间。 用户应仔细输入此值。 对于较小的延迟值、器件可能会在启动期间发生故障。 以清除故障切换