This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15002:使用 UCC28700和 UCC24636的基准设计

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24636, UCC28704, UCC28700, PMP15002, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663476/pmp15002-the-reference-desing-using-ucc28700-and-ucc24636

器件型号:PMP15002
主题中讨论的其他器件:UCC24636、 UCC28704、 UCC28700、 UCC24610

你(们)好

我的客户将设计具有高效率和小尺寸的12W 电源。
他们认为使用的是 UCC28704或 UCC28700和 UCC24636。
我使用 UCC28704找到了 PMP15002。
是否有使用 UCC28700和 UCC24636的参考设计?


此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    感谢您对本视频的关注。  

    如果您尚未看到、请查看以下设计:

    我不确定您的应用、但即使没有同步整流、UCC28704也能支持高效率、因此您也可以选择采用 UCC28704的二极管整流器。

    我找到了一个采用 UCC28700和 UCC24610的设计、并在此处附上了 BOM 和原理图。 我不认为此设计已经过测试、因此无法保证性能:

    e2e.ti.com/.../PMP8504-Rev_5F00_A-pads.pdf

    e2e.ti.com/.../PMP8504-Rev_5F00_A-BOM.pdf