This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 甲烷检测

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/663269/methane-detection

主题中讨论的其他器件:LMP91000

你(们)好。

我想知道 EVM 中提供的传感器之一是否会检测到碳氢化合物?

谢谢

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供了一个示例。 抱歉!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yolandie、
    TI 不销售传感器、遗憾的是、没有识别出用于甲烷的传感器。 您必须在其他工厂找到一个用于这些气体的电化学传感器、搜索引擎?

    要查找已有建议的传感器/气体、请查看 LMP91000 Webench 设计工具。
    此工具将生成 LMP91000的原理图和寄存器配置。 您还可以在找到首选传感器时输入参数。

    请单击下面的链接、Webench 链接将位于页面的右侧。
    www.ti.com/.../lmp91000

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    您能否给我一些建议、让我找到适合 LNG 工厂使用的可靠传感器? 甚至只是与模块兼容的传感器。

    谢谢、
    Yolandie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否试用过 LMP91000 Webench 设计工具? 这是一个良好的起点、也是 TI 唯一推荐的起点。

    此致、
    何塞