This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116EVAL:TINA/Spice/LM5116EVAL

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/662914/tina-spice-lm5116eval-tina-spice-lm5116eval

器件型号:LM5116EVAL
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5116

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试仿真了 TINA Spice 软件中提供的 LM5116示例。 尽管提供的电路板已配置为48V 输入、但电路与德州仪器提供/购买的 LM5116评估板的电路相同。 因此、我认为它应在评估板提供的输入范围内提供12V 的输出、即15V 至80V 直流电压。 但是、当我在15V 的输入范围进行仿真时、我得到的输出电压非常低、大约为3至5V。 在这方面需要您的支持。

谢谢、

Anushree  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushree:

    感谢您与我们联系。

    我们已从网络上下载 TINA 模型、将 VIN 更改为15V 对我们来说非常有用。 请在下面找到仿真结果。

    请验证测试、如果您仍面临任何问题、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imran、

    感谢您的及时支持。

    我已附上输出屏幕的屏幕截图供您参考。 请求您的支持。

    谢谢  

    Anushree  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、

    您是否从下载的 TINA 设置中修改了除 VIN 源之外的任何内容?
    您能否共享修改后的.tsc 文件、以便我们更好地帮助您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_TRANS.TSC

    您好 Imran、

     我已附加.tsc 文件。 除了 Vin (至15V)之外、我没有修改任何其他内容。  

    谢谢、

    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anushree:

    您能否再次尝试下载(修订版 B)(www.ti.com/.../toolssoftware)并在更改 VIN 后测试模型。
    我看到您正在使用的模型较旧。
    如果您遇到任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Imran:

    您提供的用于下载软件的链接无法正常工作、

    如果可能、请提供新链接。

    谢谢、

    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用: www.ti.com/.../toolssoftware
    在之前的电子邮件中、在链接的末尾添加了括号")"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anushree 和 Imran

    当 TINA-TI 软件过期时、我有时会遇到仿真错误。 请使用推荐的版本。

    谢谢

    Ranjani