This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:为 MAX9643创建宏时遇到问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/662858/tina-spice-trouble-creating-a-macro-for-max9643

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试根据从下载的模型定义新宏  

www.maximintegrated.com/.../MAX9643U.LIB

"新建宏向导"向我提供了一条错误消息"定义前未定义参数或可能使用的函数:I#VI

我花了几个小时尝试调试问题、但仍然不知道。 请帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo Cheng、

    请在下图中找到问题和解决方案:

    如果您仍面临任何问题、请告知我们。