This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2902:LM2902DR 的 SPICE 模型

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2902-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661298/tina-spice-lm2902-spice-model-of-lm2902dr

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!


我正在寻找 LM2902DR 的 SPICE 模型、但在 TI 网站上找不到任何信息。

您能就此提供建议吗?

此致、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    目前、我们没有为此器件开发的模型。 您可以访问 www.ti.com/spicerack 并使用搜索框搜索具有模型的类似器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:

    感谢您的回复和良好的建议。
    我设法通过汽车规范获得类似的 LM2902DR 模型。

    Philip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    很抱歉,我还有其他问题。

    我下载了 LM2902-Q1 (汽车级)的 PSpice 模型。

    我不确定哪一个是实际的 SPICE 模型。
    我需要一个扩展名为.txt 的文件才能在仿真中运行、我会根据所附内容向您展示一个示例。


    您能帮我处理 LM2902-Q1的这个'.txt '文件吗?

    www.ti.com/.../toolssoftware

    e2e.ti.com/.../2902_5F00_Op-Amp.txt

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您要查找的 SPICE 模型将在 PSPICE 模型中具有'.LIB'扩展名。

    目前、已发布的 SPICE 模型已加密。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    是否有方法将此.LIB 文件转换为.txt 文件?

    谢谢、
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    您可以将文件扩展名从.LIB 重命名为.txt。
    如前所述、SPICE 模型库版本文件已加密。