This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00626:在电路输出侧具有直流到12GHz 频率的 NBB-312级联宽带 GaAs MMIC 放大器的重要性。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661996/tida-00626-importance-of-nbb-312-cascadable-broadband-gaas-mmic-amplifier-dc-to-12ghz-in-the-ouput-side-of-the-circuit

器件型号:TIDA-00626
主题中讨论的其他器件: LMX2592

尊敬的、

我在 TIDA-00626上工作、我开发了 PCB 并寻找了所有组件。 参考设计 BOM 中的 IC NBB-312即 U3仍在等待到达。 如果我想测试 TIDA-00626的工作情况、可以在没有 U3的情况下继续执行、但存在一些可接受的干扰。 如果我可以测试测试测试时应该采取什么预防措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik

    您可以绕过 NBB-312 (将输入连接到输出)并测试 LMX2592的输出。 旁路后、输出功率将更小、这应等于 LMX2592输出 、其中衰减器和射频输出路径中其他元件的插入损耗。

    您能否告诉我们项目的详细信息、例如终端设备/应用、预计数量等

    此致

    Sankar