This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZM33603:用于 PCAD 的 CAD 导出工具

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661560/webench-tools-lmzm33603-cad-export-tool-for-pcad

器件型号:LMZM33603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

WebBench CAD 导出实用程序不适用于 PCAD、但它提供了选项。

选中时、它提供包含封装库的选项、但随后提供焊盘或 Allegro 格式。

它提供的 ASCII 文件看起来不错、但不会导入 PCAD2006。

B2QFN 模式非常复杂、因此使用此功能非常有用。