This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何使用两个脉冲发生器生成死区时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661257/tina-spice-how-to-make-dead-time-using-two-pulse-generators

主题中讨论的其他器件:TINA-TILMG5200

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

支持路径:/工具和软件/通过技术了解有关 TI 工具和软件的更多信息/模拟开发工具、模型和符号/TINA-TI 原理图捕获和 SPICE 仿真/

大家好  

我想知道如何使用两个脉冲发生器来生成死区时间。 我不想同时设置这些脉冲发生器的导通时间。 示例图如下所示。

 引用的图像来自: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/09/10/control-a-gan-half-bridge-power-stage-with-a-single-pwm-signal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    您能否尝试使用 LMG5200 TINA-TI TSC 文件中已有的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 这是很好的信息。 我想更改占空比。 如何更改占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchihara - San、

    您可以更改原理图中使用的 VDUTY 源(LMG5200 TINA-TI TSC 文件)。 电压值对应于原理图中的占空比。