This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01556:具有 BQ25895的 MPPT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/661274/ccs-tida-01556-mppt-with-bq25895

器件型号:TIDA-01556
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133BQ25895

工具/软件:Code Composer Studio

我们购买了 MSP-EXP430FR4133、并按照 BQ25895演示板指南中的说明进行了连接、但由于某种原因、它仍然无法正常工作。 还不确定、但在我走得太远之前还有其他几个问题。

我们的产品包含~13W 的太阳能(14V OCV)和3节并联的3.7V 锂电池。  

观看培训视频后、我想知道您是否会在太阳能正在运动时建议使用太阳能电池板充电、或者系统是否大量使用电池? 我知道该算法使用输入电压和充电电流来持续提高功率、并且在静止时效果最佳。 我想、如果我们的系统被使用、并且它从太阳能中获得波动的能量、它可能会为算法提供错误信息、并且运行不良。 当 系统处于非理想状态时、您是否建议我们从 P&O 方法切换到 F.OCV 方法? 我们可以监控运动传感器、以触发我想切换的模式。

第二个问题。 如果我们仍想将电池充电器与标准 USB 充电器配合使用、您是否建议使用由 CPU 控制的外部多路复用器在太阳能/USB 电源之间进行切换? 使用多路复用器的其他替代方案是什么?

BEST、John