This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01102:参考设计中的接地平面切口

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182785/tida-01102-ground-plane-cutouts-in-reference-design

器件型号:TIDA-01102

您好!

我正在使用受 TIDA-01102启发的印刷线圈矩阵设计电路板。 现在、我将研究如何设计电路板的接地平面。

查看 TIDA-01102设计、我很难理解为什么线圈之间的覆铜中有开孔。 此外、为什么第一列和最后一列中的所有线圈都有切口、中间列中只有两列和两列? 从我所知,我认为如果没有这些拆分者,情况会更好。 如果有人能够解释这些原因、那将会很棒、因此我最终可能会将其纳入我的设计中。

此致、

Håkon 利弗杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Håkon、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我假设您所指的镂空是下图中红色圆圈指示的铜移除区域。  遗憾的是、负责该布局的员工似乎还没有在 TI 工作、我找不到有关该布局决策的任何特别说明。  但是、我怀疑这可能与他对齐线圈有关。  他可能使用了原来与覆铜层相同的线、这会导致覆铜不连续性、然后将这些对齐线更改为某些非覆铜层、并且未更新覆铜。