This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01187:高速 LED 光调制器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1183535/tida-01187-high-speed-led-light-modulator

器件型号:TIDA-01187
主题中讨论的其他器件: OPA695

大家好、

我们的客户正在寻找 高速 LED 光调制器。 他希望使用频率为 MHz 的 LED 或激光发送二进制信号(LED 打开/关闭)。  TIDA-01187参考设计是否适合其应用?

他希望通过 LED/激光发送自定义的二进制信号、并想 知道 他是否可以将 600-700nm (红色)波长光源用于 TIDA-01187参考设计。  TIDA-01187参考设计提到了5.75W 脉冲905nm 近红外线激光二极管。 他是否可以改用 600-700 nm (红色)波长光源?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    当然、此参考设计是实现这一目标的良好起点。 如果您将其分解为基本块、本参考设计的这一部分传输就是一个控制激光驱动器 IC 的高速 DAC。 与我们大多数高速 DAC EVM 使用的变压器不同、 模拟后端利用高速运算放大器(OPA695)执行从电流到电压输出的转换、同时还将差分转换为单端、并添加足够的增益以满足激光驱动器 IC 使能要求。

    LED 输出功率和波长严格取决于客户和应用、因此只要所选激光二极管和激光驱动器兼容、即驱动器满足 LED 的电压和电流要求、600nm 至700nm 的 LED 就应该正常工作。  

    此致、Chase