This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481:PSpice/LM3481

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/650900/tina-spice-lm3481-pspice-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生:

我遇到 了 LM3481软启动的问题。

LM3481_TRAN 的 PSpice 模型无法实现软启动功能。

当我在  蓝色区域的位置将模型参数从8u 更改为300u 时、它可以实现软启动功能。

我想问您是否可以为我提供 LM3481的内部模型、而不是封装模型。

我们公司正在进行有关汽车电子产品的项目。我们需要该功能。

此外、您能否描述 LM3481中的电平转换器? 因为我认为它不是常数。

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    网络上可用的 PSpice 模型不支持启动行为。 它只能用于观察模型的稳态性质。

    电平转换器:
    从方框图快照中、我们可以看到该方框将 Isen 引脚的基准从 PGND (外部接地基准)更改为 AGND (器件的内部基准)。 我希望它能澄清您的疑问。

    请告诉我是否需要其他东西。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    我知道电平转换器的功能、它不能是常数、但我不知道它的值。 因此、我无法在仿真中实现启动过程。 虽然我们需要知道启动行为、但我们公司的许多器件中都使用了 IC、因此请告诉我启动过程中的换挡器的值。

    正在等待您的回复。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的公司必须在仿真中实现启动过程、因此我必须知道电平转换器的价值。 只需知道电平转换器的功能是不够的、我之前知道它被用作直流偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与设计团队讨论、并向您提供有关如何保护液位滤波器块的更多详细信息。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。

    我需要在仿真中实现启动过程。 可能是由 PSpice 或 Simulink 实现的、因此请告诉我 LM3481的真正启动过程、而不是封装的 PSpice 模型。

    此外、我认为软启动与1.275V 基准相关。 我想它是斜坡信号、而不是步进信号。

    请告诉我更多详细信息。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电平转换器基本上等于正常 COMP 到 PWM 偏移。 不是减去 COMP 信号的值、而是将其添加到电流感测信号中。 在电流模式控制中、这些是等效的操作。 如指定最小 COMP 电压的数据表中所示、该值可估算为600mV 左右。

    您能否澄清一下启动过程的含义? UVLO 引脚需要高于指定的上升阈值。 了解启动过程的最简单方法是使用 在线模型之一

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我有你的想法。 但在测试中 COMP 电压约为1.4V。 当电平转换器和 Isen 电压大约为600mV~820mV 时、PWM 将始终为低电平。 栅极将始终处于高电平。 这是不合理的。 V-I 转换器和 I-V 转换器不是1:1?

    我想知道软启动是如何工作的。 在线模型无法实现启动过程。 Abhishek Tri病变 告诉我这一点。 我想知道软启动原则、以便我自己建模。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新年快乐!

    感谢您的耐心等待。 软启动功能显示有一些异常。 我们正在努力正确实施该模型、并将在大约2-3周的时间内更新 Web 上可用的模型。

    谢谢、

    Abhisek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何进展?

    此外、改进后的模型是否可以模拟启动-停止和重新启动过程?  

    因为该流程对客户的产品非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在开发模型、并希望在2月2日的第二周之前发布具有更新功能的模型

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    新模型在哪里?我仍然看不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    模型的开发正在进行中、我们正尝试在2015年2月之前在 Web 上发布模型。
    我们非常感谢您对此的耐心等待、并对由此造成的不便深表歉意。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已请求更新模型的发布、   它应在2-3天内反映在 LM3481产品文件夹中。

    此致、

    Saket