This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10491:具有同步整流电路的 PMP10491直流/直流反激式转换器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614111/pmp10491-pmp10491-dc-dc-flyback-converter-having-a-synchronous-rectification-circuit

器件型号:PMP10491
主题中讨论的其他器件:PMP

我需要有关 pmp 10491评估板的更多信息。 例如、我需要了解同步整流器的操作以及如何将输出电压降至3、3伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源设计研讨会主题 slup204很好地介绍了同步反激式转换器。  您可以在 TI 网站上搜索此文档。  您需要注册 TI 帐户(如果没有)才能查看此文档。

    将输出从5V 更改为3.3V 将需要 具有不同匝数比的新 XFMR。  输出同步 FET、反馈网络和输出电容器等其他组件也需要更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、您的建议非常有用。
    我执行的计算得出初级电感 LP = 7uH、比率变为 NP:NS = 2:1、其中 Fsw = 500kHz、DCM-CCM 转换约为7瓦。
    这些值​​与 PMP10491上使用的 Sumida C91181变压器的值相同、但我的变压器设计用于3.3V -1.5A 的主输出(以及其他7W 的输出)。
    您能否确认 PMP 10491也适用于混合 DCM CCM 功能?
    非常感谢。
    根纳罗