This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:帮助处理不规则电路!!

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614128/tina-spice-help-with-irregular-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我一直在尝试对该电路进行瞬态分析、以分析电路输入和输出端的波形、但它始终会提供不规则的电路误差。 埃里厄中心的检查结果显示没有错误,也没有警告,所以我现在就有点不知道了。 非常感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、

    您能否提供.tsc 文件供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、

    我们一段时间内没有听到您的反馈。 我希望您的问题得到解决。 我将把这个帖子标记为已关闭。 如果仍有问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、亲爱的、我很抱歉、我的回答很晚了、哈哈

    这是.tsc filee2e.ti.com/.../FOE-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、

    我无法打开此文件。 当我尝试在 TINA-TI 中打开这个时、我收到一条错误消息。 您能否再次检查这是正确的文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但我已经发现电路有什么问题。 我忘记将电路后端的电容器接地、因此没有瞬态波形。 很抱歉给我们带来了麻烦!!