This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28710:仿真未给出预期结果

Guru**** 2527950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610123/tina-spice-ucc28710-simulation-does-not-give-expected-results

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我使用 TINA TI V9仿真了以下参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP9087 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来希望输出电压为12V、但经过21秒的瞬态分析后、它显示了微电压范围内的输出电压。 我做了些什么不对吗?

    找到所附的电路原理图和执行仿真所需的宏。

    e2e.ti.com/.../Buck-bias-supply.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Catalin、

    我们将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin、

    我已经研究过您的应用原理图、对此几乎没有什么疑问。

    1.为什么 VDD 作为 DN4148阴极的输入(源自 VOUT 节点)?

    2.为什么在开关节点上连接 GND 引脚?

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    关于您的问题、我不知道答案、我只是模拟了 TI 所示参考设计中提供的原理图(请参阅此参考设计的原理图: http://www.ti.com/tool/PMP9087)。

    S Yu 可能可以回答这些问题、因为他是制造该问题的工程师(请参阅原理图中的设计注释)。

    我知道使用的 IC 控制器、典型应用是反激式转换器、但如果该电路用作降压转换器、我将使用它。

    此致、

    Catalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    我相信您无法使其正常工作。

    无论如何感谢你能抽出时间。

    此致、
    CATA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Catalin、

    我尝试使用 TINA 中的直流输入来仿真您的应用原理图。 我在 TINA 中发现了收敛问题、我正尝试解决该问题。
    同一原理图在 PSpice 工具中工作正常。 因此、这似乎是工具问题、而不是应用程序或测试设置问题。

    我们正在 TINA 中解决此问题。

    非常感谢您的耐心等待。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、
    它是否在 PSpice 中工作? 我正在使用 OrCAD PSpice、它显示了相同的结果。 我更换了交流侧、刚刚使用了400V 的直流电压源、结果相同、大约为12uV。
    您使用什么 PSpice 工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin、

    我使用16.2 Allegro Design Entry CIS。

    我已经连接了 TINA 原理图、当导出到 PSpice 时、该原理图可在我的系统上工作。

    您可以尝试使用此处所附的 TINA 测试台来仿真 PSpice 模型(可从以下链接获取)、并查看这是否适合您。

    UCC2871x PSpice 瞬态模型

    e2e.ti.com/.../UCC28710_5F00_High_5F00_Side.TSC

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 PSpice 版本的快照。