This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM46002:TINA 仿真非常慢

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611772/tina-spice-lm46002-tina-simulation-is-very-slow

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

随附的 TINA 仿真瞬态分析非常慢。 请发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    您已将 TSTOP 设置为50ms。 这对于您的仿真而言真的是必要的吗? 该器件的启动时间应约为5ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们有一个使用案例来验证开关输出、时间最长为10秒

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    您是否需要评估开关行为? 您希望从该仿真中获得什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    我们需要使用 ISO16750-2 (2012)启动系统配置(4.6.3秒)脉冲来验证开关输出。 该脉冲将施加到输入电源线上。

    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您对此查询是否有任何更新?

    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    遗憾的是、出于此目的、瞬态模型将非常慢(甚至不切实际)。 您可以尝试为此目的使用平均值模型(这不会显示任何切换、而是仅显示各个节点上的平均波形)、以查看这是否可以解决您的问题。

    此处显示了我们使用平均值模型来仿真瞬态行为的示例: www.ti.com/.../slvm512。 您可以将其用作参考。

    请注意、如果您确实决定使用 LM46002的平均值模型、则不会在此处对启动进行建模。 因此、您的仿真结果应偏置为从稳定状态开始、但您可以在时间 t=0后更改输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    请分享下载 LM46002 TINA 平均值模型的链接。


    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinod、

    我们已将其添加到队列中、并将在准备就绪时向您发送消息。