This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51216:WEBENCH 输入电压范围错误

Guru**** 2530300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611922/webench-tools-tps51216-webench-has-wrong-input-voltage-range

器件型号:TPS51216

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

有人能不能确定 TPS51216的电压输入范围。 现在它仅接受8 - 28V 电压。 实际输入范围为3-28V、我想在此部件上运行仿真。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

        由于建模限制、决定将模型的输入范围固定为8 - 28V、使其位于占空比的保守侧。 我将更深入地探讨这个问题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 VINPUT 引脚12的名称是 V5IN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    V5IN 确实是一个输入引脚、但该引脚提供低电压电路、例如打开输出 FET 的栅极驱动器。 用于建模的输入电压、因此限制为8及以上、是连接到顶部输出驱动器漏极的外部源。 此时、我们已决定将模型保持在8伏以下、因为一旦模型低于8伏、就可以进入高占空比设计、而这种设计并不是保守的、而是 WEBENCH 尝试保持的。 可能会对此问题有一些了解。

    最棒的
    Marcos