This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4521:使用2016年12月18日发布的新模型进行仿真时出现收敛问题和意外结果

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4521, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610376/tina-spice-ths4521-convergence-problems-and-unexpected-results-in-simulations-using-the-new-model-released-in-2016-dec-18

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS1278

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我使用 THS4521来驱动 ADC ADS1278。 我需要5的增益才能覆盖 ADC 的整个范围。 在数据表中、有以下增益为1的示例。

e2e.ti.com/.../ths4521.pdf

我尝试仿真同一电路、但用5k 替换反馈电阻器。 从现在开始、我将调用反馈电阻器 RF。

  1. 使用 PSpice 模型(发布日期:2016年12月18日、从 TI.com 下载)通过 Cadence (Allegro)进行仿真、射频= 1k 的仿真看起来不错、但射频= 4K 的仿真不收敛。

    e2e.ti.com/.../3276.PAGE1.pdf

    使用 rf=3k、我得到以下结果:

    1. e2e.ti.com/.../bias.pdf

      1. 看起来 VOUTM 正在削波、但它甚至不靠近轨道。 共模、输出和输入电压都在工作范围内、我仍然会得到这种意外结果。 您能否确认这是否是模型的问题、或者是否存在我不理解的其他现象?

  2. 使用软件随附的库中的 TINA 模型、所有仿真看起来都按预期工作。 但该模型的宏于2009年发布。 如果我从 TI.com 下载2016年发布的最新模型、结果与我的 Allegro 仿真类似。 我还尝试下载了 TI 员工在该论坛上发布的示例、并将 THS4521模型替换为更新的宏、其中一些不会收敛。

我要附加 TINA 和 Allegro 文件。

非常感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../2009_5F00_THS4521_5F00_driver_5F00_circuit_5F00_for_5F00_ADC_5F00_ADS1278.TSC

e2e.ti.com/.../2016_5F00_THS4521_5F00_driver_5F00_circuit_5F00_for_5F00_ADC_5F00_ADS1278.TSC

e2e.ti.com/.../ti_5F00_adc_5F00_driver_5F00_sim.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandra、

    供参考、我将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandra、

    只是想给你一个更新... 我确实确认了单电源(VCC、0V)应用模型的问题。 感谢您指出这一个。

    我仍在努力解决这一问题。 同时、如果2009模型适合您、我建议您将其用于仿真。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Herman 的更新。

    然后我将使用2009车型、这对我来说很有用。 我只是想确保问题不在我的设计中。

    亚历山德拉。