This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI 到 AHD 转换解决方案。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611374/hdmi-to-ahd-conversion-solution

大家好、团队、

我的客户正在寻找一款可以从 HDMI 转换为 ADH 的产品。

我在我们的网站上找不到任何产品....

但我想确保我们是否有其他解决方案和想法。

我们非常感谢您的任何建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们的团队没有这种转换器、我们只有用于早期版本 HDMI 的 TFP 系列。

    这些 TFP 器件转换为 LVDS、在同一通道中缺少音频传输。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢~