This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎变压器设计器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, LM2588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614136/webench-transformer-designer

主题中讨论的其他器件:DAC7760LM2588

尽管我已阅读 Webench 帮助、但我不知道如何设计变压器。

在此步骤中:

如何在此示例中添加变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jingtai、

    您能否与我分享您的设计条件、输入源-交流或直流、 Vinmin、Vinmax、Vout1、Iout1、 Vout2、Iout2等? 您拥有多少个隔离式输出及其规格。  

    基于此、我可以查看该设计是否提供原理图和变压器

    谢谢、  

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC7760需要+/-15V 电源。 测试中不需要隔离、输入为24V 直流电源。 根据该参考设计、LDO 是必需的。

    数据表中找到
    电源相关建议
    DACx760系列可在施加到 AVDD 的10V 至36V 额定单电源电压范围内运行
    引脚或指定的10V 至18V 双电源范围施加到 AVDD、并在 AVSS 上施加0V 至–18V 电压、或任何电压
    不超过 AVDD 和 AVSS 之间36V 最大差值的后续组合。
    TI 建议包含大容量和本地去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    我尝试为您的规格创建 WEBENCH 设计-
    VIN = 24V
    Vout1 = 15V
    Iout1 = 0.5A
    Vout2 =-15V
    Iout2 = 0.5A

    输入源-直流

    我无法找到具有变压器的解决方案。

    目前、我们主要采用 WEBENCH 中支持的单输出变压器设计。 在该设计条件下出现的变压器将包含有关核心器件型号、bobbin 器件型号、线 AWG、匝数、层数和 线束等
    我将与您分享一个设计示例、供您参考、说明其外观:

    https://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?origin=ti_search&VinMin=85.0&VinMax=265.0&O1V=12.0&O1I=2.0&base_pn=UCC28C42&op_TA=30&source=AC&line_fsw=60&AppType=AC&isolated=Y&optfactor=3&Topology=Flyback&Flavor=none

    此外、我们在 WEBENCH 中没有独立的变压器设计工具、变压器设计随 PWM 控制器/反激式一起提供、如上面的设计链接中所示

    但是、如果您想了解如何在 WEBENCH 中选择变压器、可以通过电子邮件 sahilg@ti.com 联系我的

    谢谢
    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    链接如图所示

    变压器解决方案是否绝对必要? 如何在没有变压器的情况下实现解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    您能否再次尝试设计链接、我刚才验证了它、它在我的机器上工作正常。

    您是否也可以尝试使用其他浏览器、但不确定这会产生什么影响。

    我不知道上述 DAC 是否需要变压器解决方案。
    但是、如果我们不想使用变压器、我们也可以使用两个直流/直流转换器解决方案。

    您能否共享您的电子邮件 ID、以便我可以向您发送一个采用反激式配置的 LM2588设计。  

    请随时告诉我任何其他问题

    谢谢
    Sahil