This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:为什么项目 ID 22中存在一些错误?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614090/lm25011-why-there-are-some-errors-in-project-id-22

器件型号:LM25011

我不知道该设计中出现错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个移到 Webench 论坛。  您需要发布您使用的输入、以便我们可以重新创建此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图发布到 Webench、但确实如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上不必拥有屏幕快照。  您只需发布用于获取设计的输入、然后我们就可以重新创建设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入:

    直流源输入:24V、 此电压输入到输出到变压器的电源、而变压器输出到负载1和负载2的+/-18V。

    负载1电压15V,最大 电流0.5A、具有 LDO 和纹波滤波器。

    负载2电压-15V、最大 电流0.5A、具有 LDO 和纹波滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金泰

    我无法重现您报告的问题。 是否可以再次尝试查看是否是由于服务器干扰?

    此致、

    弗洛拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我会尝试。